Honeywell e BPS presentano la soluzione di videosorveglianza per l’edificio più alto d’Irlanda – Obel, Belfast


Con un costo di 60 milioni di sterline e un’altezza di 85 metri, Obel domina il cielo di Belfast. Ha superato il grattacielo più alto d’Irlanda, la Windsor House (80 m), sempre a Belfast. Obel è stato sviluppato da Karl Group e si trova sul molo di Donegal sul fiume Lagan, accanto all’omonima diga. Questa costruzione ultramoderna consiste in 282 lussuosi appartamenti e comprende due parcheggi sotterranei, un’area commerciale e uno spazio per la vendita al dettaglio in via di sviluppo.

La Situazione:
Blackbourne Integrated M&E è l’appaltatore elettrico e meccanico responsabile degli aspetti gestionali relativi a strutture e servizi della costruzione Obel.

Building Protection Systems (BPS), con sede a Belfast, è l’installatore di sicurezza per il progetto ed è specializzato nello specifico in installazione e manutenzione di sistemi di sicurezza, video, accesso, incendio e anti-intrusione.

Karl Group, la società che possiede Obel, ha l’obbligo di fornire ai residenti parcheggi sicuri e protetti. Quale indirizzo esclusivo nel cuore di Belfast, i residenti si aspettano che le loro auto siano sorvegliate e che vengano utilizzati deterrenti contro qualsiasi azione illegale di ladri o vandali. I residenti si aspettano inoltre che il proprio ingresso e la hall centrale della torre siano monitorati da vicino per impedire agli intrusi e agli ospiti indesiderati di accedere all’edificio.

“Siamo lieti di essere stati scelti come sub-appaltatori specialisti per la fornitura e l’installazione dei sistemi di sicurezza e antincendio per questo prestigioso progetto ”, ha sostenuto Clive Kinnear, dirigente della divisione sistemi di sicurezza, BPS Irlanda del Nord. “Abbiamo lavorato a stretto contatto con Blackbourne Integrated M&E per fare in modo che il nostro sistema fosse installato in tempo per il completamento dell’edificio.”

Per il progetto Obel, Blackbourne ha richiesto una soluzione efficiente dal punto di vista costi-qualità capace di registrare e custodire le riprese di sorveglianza in modo da fornire un monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7 dei parcheggi sotterranei e della hall dell’intero complesso. Un requisito essenziale della camera doveva essere la resistenza agli attacchi vandalici nonché all’umidità ambientale del parcheggio sotterraneo dovuta alla vicinanza del fiume Lagan.

BPS si è rivolta a Honeywell affinché le fornisse la combinazione di prodotti più adatta a questo progetto. In qualità di leader del mercato della videosorveglianza, delle telecamere a circuito chiuso e delle soluzioni di registrazione videodigitali, Honeywell ha fornito le apparecchiature necessarie a soddisfare le richieste dei clienti.

“Abbiamo scelto BPS in virtù della nostra relazione di grande successo in molti altri progetti e del loro approccio professionale per completare le installazioni in programma,” ha affermato Conor Cannon di Blackbourne.

La Soluzione:
Sulla base di esigenze definite con chiarezza, Honeywell è riuscita a fornire la soluzione più efficiente per costi e qualità desiderata da BPS e Blackbourne Integrated M&E.

I due parcheggi sotterranei sono stati dotati di 21 mini cupole a colore HD4CHX di Honeywell resistenti agli atti vandalici per i seguenti motivi:
  • cassa della telecamera resistente agli attacchi esterni, ma eco-compatibile;
  • immagini di qualità e in alta risoluzione;
  • telecamere capaci di tollerare le difficili condizioni ambientali del parcheggio, quali umidità, freddo e scarsa luminosità.

Il HD4CHX fornisce telecamera e lenti in una sola unità compatta, resistente ai vandali e facile da installare. La scatola rigida, resistente ai graffi e in policarbonato spesso 3,5 mm può sopportare pesanti impatti esterni. L’alloggiamento integra inoltre una nuova apertura per la ventilazione che impedisce il formarsi di condensa. Questa camera innovativa, dotata di proprietà impermeabili, soddisfa gli standard IP66 per installazioni critiche all’aperto.

Tre mini cupole a colore della serie HD3 di Honeywell sono collocate nella hall dell’edificio per monitorare chi accede nell’edificio o prende l’ascensore.

La serie HD3 è stata utilizzata per i seguenti motivi:

  • cattura video in modo chiaro e ad alta risoluzione, migliorando la qualità delle immagini videoregistrate se utilizzata in combinazione con un registratore digitale;
  • involucro resistente alle aggressioni che protegge la telecamera e il cablaggio;
  • alloggiamento strategico.

La HD3 è un’unità costituita da camera e obiettivo integrati in un singolo pezzo, compatto e a prova di aggressioni, che può essere montato su una superficie o a filo muro per un’installazione facile e veloce. Ha un’estetica accattivante ma non appariscente e fornisce una presenza deterrente costante per i criminali grazie all’eccellente protezione d’imaging in condizioni di scarsa luminosità.

I due registratori DVR 1Tb HRDPX a 16 canali della serie Performance di Honeywell sono stati installati per registrare e immagazzinare le riprese video dalle cupole nel parcheggio e nella hall. Sono controllati sul posto da un apposito operatore. I due monitor Honeywell HMLCD 19x LX sono stati installati per visionare le riprese registrate dai due DVR.

Il registratore DVR HRDPX16 della serie Performance dall’eccellente rapporto qualità - prezzo offre un elevato tasso di registrazione di immagini al secondo (IPS) in un apparecchio speciale rispetto a molti DVR integrati di alta gamma.

Il DVR HRDPX16 supporta una registrazione continua, su evento e combinata continua/eventi ed è configurabile per canale. In caso di rilevamento di movimento, il HRDPX può incrementare automaticamente la velocità di registrazione delle immagini al secondo per catturare ulteriori dettagli della scena. Questa è una proprietà irrinunciabile del DVR poiché consente la produzione delle riprese video.

Non appena è presente una registrazione video nel HRDPX16, l’utente può salvare i video nel PC e/o su dispositivi portatili, come una pendrive USB che utilizza un software remoto. Ad esempio, se si verifica un’aggressione e si richiedono le riprese video dell’intervento della polizia, questo vengono estratte dal DVR in modo facile e veloce. Oltre ad una velocità di registrazion fino a 400 IPS PAL, il DVR HRDPX16 supporta funzionalità di alta fascia come il pannello di controllo dotato di interfaccia user-friendly, funzionamento con il mouse, controllo remoto a infrarossi, ricerca rapida delle riprese video, DVD-RW interno e due porte USB per salvare le riprese su dispositivi portatili.

Il monitor LCD HMLCD19LX Honeywell è concepito specificatamente per il settore della sicurezza così da fornire uno schermo ad alta risoluzione a segnali informatici e/o video composito. I monitor LCD consumando meno energia, generano meno calore e durano più a lungo dei monitor CRT convenzionali, dimostrandosi più convenienti nel lungo termine.

I vantaggi:
L’installazione senza complicazioni di BPS, società con un grande bagaglio di competenze ed esperienza nel settore antincendio e sicurezza, è riuscita a soddisfare le specifiche richieste ed esigenze della clientela oltre a garantire il rispetto dei tempi previsti.

Un sistema di monitoraggio video vincente dovrebbe fornire:

  • serenità per i proprietari;
  • 24 ore di sorveglianza di edificio e parcheggio;
  • ambiente sicuro in cui vivere;
  • prodotti adatti allo scopo.

Honeywell e BPS sono riuscite a individuare i fattori di successo chiave.

Honeywell ha un ampio portafoglio di prodotti video e fornisce soluzioni per molte applicazioni.

La scelta delle telecamere era particolarmente importante. I parcheggi sono esposti al freddo e all’ umidità, ma anche al rischio di atti vandalici. Questo fa sì che le cupole HD4CHX, resistenti agli attacchi vandalici, rappresentino la soluzione perfetta per quest’applicazione.

La gamma di registratori DVR HRDP relativamente nuova si è dimostrata ideale per Obel grazie alla quale ha potuto garantire un’installazione facile, un funzionamento semplice e un team assistenza con una soluzione di monitoraggio video 24 ore su 24 che in turno garantisce serenità e sicurezza ai residenti di Obel.

“Abbiamo scelto Honeywell perché ci ha fornito soluzioni video di grande efficienza per costi e qualità,” ha aggiunto Clive Kinnear.

“La soluzione fornita da Obel è la qualità che cercavamo da BPS e Honeywell e soddisferà le nostre esigenze per gli anni a venire,” ha aggiunto Conor Cannon.

Partner d’elezione
Building Protection Systems NI Ltd

BPS è fornitore di Fire Alarm Systems dal 1981 e Security Systems dal 1999. La società ha fornito il progetto, l’installazione e la manutenzione dei contratti principali a un’ampia gamma di clienti in ambienti sanitari, commerciali e al dettaglio. Impieghiamo 30 team supplementari ottimamente formati su installazione e assistenza con un tempo di risposta di 4 ore in ogni angolo dell’Irlanda del Nord. Un’azienda di proprietà locale che opera come una società nazionale, ma capace di fornire ai clienti un’assistenza locale di prim’ordine a qualità garantita.

BPS lavora a stretto contatto con Honeywell Security Group da oltre 10 anni ed è un membro d’eccellenza per il programma Integrator Systems di Honeywell. www.bpsni.co.uk

Blackbourne Integrated M&E
Blackbourne Integrated M&E è un affermato appaltatore elettrico e meccanico con oltre 50 anni di esperienza nel settore edile. Si articola in quattro divisioni principali: attività elettriche dirette, attività meccaniche dirette, contratti periodici e gestione impianti.

Blackbourne sta lavorando attualmente a un gran numero di progetti di alto profilo in ogni settore. Alcuni di questi includono il reparto di terapia intensiva del Royal Victoria Hospital, la piscina del Royal Commonwealth a Edimburgo e l’Obel nel molo di Donegal a Belfast. www.blackbourne.co.uk

I prodotti::

  • Registratori DVR HRDPX16 - 16 Channel 1Tb
  • Serie mini cupole HD3
  • Serie mini cupole HD4
  • Monitor LCD HMLCD17LX 17"
  Honeywell e BPS presentano la soluzione di videosorveglianza per l’edificio più alto d’Irlanda – Obel, Belfast

Ricerca