Honeywell Security FR

CONTACT  |  MONDE        

 Search
Nomura investit dans un système de contrôle d’accès de pointe international

Nomura investit dans un système de contrôle d’accès de pointe international
Basée à Tokyo, Nomura est une banque internationale de premier ordre fournissant des services bancaires d’investissement aux clients institutionnels et aux sociétés. Avec des bureaux dans tous les principaux centres financiers à travers le monde, Nomura a pour mission de fournir des services et des solutions de qualité, afin de répondre à tous les besoins de ses clients en matière d’investissement. La sécurisation et la protection de son environnement de travail étant essentielles, Nomura a investi dans une solution de contrôle d’accès Honeywell évolutive.

La Situation
Les bureaux de la société Nomura sont implantés dans le monde entier. Il est donc essentiel qu’elle dispose d’un système de contrôle d’accès facile d’utilisation,  parfaitement sécurisé et bénéficiant d’une empreinte mondiale. Un système suffisamment flexible pour pouvoir centraliser les demandes de contrôle d’accès de n’importe quel bureau Nomura depuis un même point tout en conservant localement une autonomie opérationnelle.

Du fait de la menace terroriste omniprésente, il était crucial pour Nomura de choisir le bon système de contrôle. À Londres, Nomura est installée dans des bureaux prestigieux sur Angel Lane. Lors de l’acquisition du site, la mise à niveau de la solution de contrôle d’accès est rapidement devenue une priorité pour le responsable de la sécurité de l’entreprise afin de pouvoir gérer de manière sécurisée  les visiteurs autorisés, les comptes des personnes sur site et d’assurer la sécurité des membres du personnel à tout moment.

Un grand nombre de personnes travaille dans le bâtiment situé sur Angel Lane, ce qui nécessite différents niveaux de contrôle d’accès, dont un contrôle strict pour les zones à accès réglementé. Le système de contrôle d’accès doit être opérationnel 24h/24 et 7j/7 pour s’adapter aux différents horaires de travail et fournir des rapports personnalisés selon de multiples critères. Le système doit enregistrer jusqu’à 4 000 détenteurs de badges, dont le personnel, les sous-traitants autorisés et les visiteurs.

En outre, la solution doit permettre à Nomura de séparer et d’isoler les personnes qui prennent des décisions d’investissements de celles qui peuvent détenir des informations confidentielles pouvant influer sur ces décisions. Ces « murailles de Chine » répondent à des réglementations de l’Autorité des  marchés financiers du Royaume-Uni (Financial Services Authority, FSA) afin d’éviter tout délit d’initié ou toute irrégularité dans les transactions.

La Solution
Après sélection du système de gestion de la sécurité Pro-Watch® d’Honeywell (Enterprise Edition), Nomura a ensuite demandé aux consultants en sécurité de la société CornerStone GRG de procéder à la conception du système de sécurité et à rédiger le cahier des charges, mais aussi à gérer l’appel d’offres et la mise en oeuvre. Suite à cette procédure, l’intégrateur USS a remporté le contrat d’installation.

La solution Pro-Watch fonctionnera sur le réseau de la banque via une unique base de données et permettra à Nomura de centraliser l’accès d’un nombre illimité de portes et de zones, non seulement à Angel Lane, mais aussi dans tous les autres bureaux Nomura dans le monde, notamment les centres de données à distance. Cette solution est composée d’un serveur d’entreprise qui permet une gestion globale de plusieurs serveurs régionaux indépendants. Le serveur d’entreprise sert de zone de stockage central pour les configurations systèmes, les historiques de transactions et les informations des détenteurs de badges. Les serveurs régionaux fonctionnent de manière indépendante comme bases de données locales et partagent des informations avec le serveur d’entreprise.

« La solution Pro-Watch d’Honeywell est fantastique ! C’est un système de gestion de sécurité robuste, flexible et stable. Le fait de l’avoir intégré à notre propre système de ressources humaines PeopleSoft® et à notre Intranet nous fait gagner beaucoup de temps sur les tâches administratives, car il supprime les saisies de données répétitives associées avec la gestion et l’alignement des informations des détenteurs de cartes et des droits d’accès. »
Andy Williams, Responsable de la sécurité pour Nomura (Europe, Moyen-Orient et Afrique)

Les avantages
Grâce à la prise en charge d’un nombre illimité de détenteurs de badges et de lecteurs, Pro-Watch Enterprise Edition est idéal pour relever les défis définis pas Nomura, une société en plein essor. Pro-Watch allie la flexibilité et l’évolutivité dont Nomura a besoin sans pour autant compromettre la simplicité d’utilisation.

Le système redéfinit la notion de « simplicité d’utilisation » en facilitant l’application de la politique d’accès de Nomura grâce à des assistants intégrés et des raccourcis. L’interface utilisateur graphique basée sur Windows® réduit la formation des opérateurs, et les assistants logiciels intégrés assurent l’uniformité du système sur différents sites. Ceci contribue à réduire le temps d’installation et la courbe d’apprentissage globale des nouveaux utilisateurs.

L’intégration du système intranet Nomura simplifie également les procédures de modification des droits d’accès. En outre, conformément aux réglementations FSA, les droits d’accès sont gérés de façon à ce que des groupes distincts soient créés pour les salariés chargés du conseil aux entreprises et ceux du service de courtage pour aider à consolider la « muraille de Chine » dans la banque.

Grâce à sa redondance intégrée, Pro-Watch offre également un atout supplémentaire dans la planification de reprise après sinistre. Dans le cas d’une panne de courant ou d’un problème au niveau du serveur principal, les droits de contrôle d’accès peuvent être gérés à partir de n’importe quel autre site Nomura sur le réseau international Pro-Watch.

Grâce à Pro-Watch, l’équipe de sécurité d’Andy Williams contrôle désormais entièrement toutes les informations liées au système et aux événements et peut surveiller les alarmes de portes à plusieurs endroits à la fois.

La génération de rapports est également d’une grande simplicité, et en cas de recherche dans l’historique, il est possible d’accéder rapidement et facilement aux journaux de contrôle d’accès. Si une alarme incendie se déclenche, un rapport contenant les détails de tout le personnel présent dans le bâtiment à ce moment précis peut rapidement être émis. Les rapports « porte/temps » s’avèrent également très utiles, car nous pouvons les fournir au HMRC pour prouver qu’un individu était présent sur site à une date et une heure précise.

Partenaires privilégiés

Universal Security Systems
Universal Security Systems Ltd. est un intégrateur de systèmes de sécurité spécialisé dans la conception, l’installation et la prise en charge de solutions de sécurité technologiques. Ses principaux clients sont des moyennes et grandes entreprises de secteurs divers, ayant besoin de protéger leurs nombreuses et prestigieuses propriétés prestigieuses.

« Nous avons choisi Universal Security Systems en raison de ses excellentes capacités technologiques et de ses solutions économiques », indique Andy Williams, Responsable de la sécurité EMEA, Nomura. « Leur approche est toujours positive et ils ont réussi à simplifier un planning d’installation particulièrement serré. Ils ont toujours fait preuve d’un grand sens commercial et ils présentent l’avantage d’être notre point de contact central pour toutes nos problématiques de sécurité au sein de la région EMEA. »

CornerStone Consulting Group
CornerStone GRG Ltd. est une entreprise de conseil indépendante et internationale fournissant une gamme exhaustive de services de sécurité. Grâce à l’identification des menaces et à la réduction des risques auxquels les entreprises internationales d’aujourd’hui sont confrontées, CornerStone GRG Ltd. les aide à protéger leur personnel, leurs biens matériels, leurs propriétés intellectuelles et leurs bénéfices. CornerStone s’engage à fournir à ses clients des conseils spécialisés et une assistance impartiale.

« CornerStone a su interpréter nos besoins avec précision, gérer parfaitement le projet et nous a fourni des recommandations essentielles sur la manière de valoriser l’installation technique sans pour autant exposer Nomura au moindre risque » affirme Andy Williams. Responsable de la sécurité EMEA, Nomura.

Les produits

  • Honeywell Pro-Watch® Enterprise Edition

  Nomura investit dans un système de contrôle d’accès de pointe international (pdf)