Q&A


1. Durante los 10 años que da la norma para actualizar las instalaciones, ¿Qué tipo de mantenimientos remotos se pueden hacer

2. Si hay que hacer una ampliación de la instalación¿tengo que actualizar todo el sistema?

3. ¿Son necesarias dos vías de comunicación independientes o es suficiente tener una permanentemente supervisada con posibilidad de backup?

4. En una oficina bancaria se instala un nuevo cajero el 19 de agosto, después de la entrada en vigor de la norma. ¿Habría que actualizar a Grado 3 toda la instalación o solo la parte que cubre el cajero?

5. Para proteger un escaparate, ¿habría que colocar 3 detectores en su interior para poder hacer la verificación secuencial?

6. ¿Los casinos y salas recreativas deben estar conectadas a CRA y por lo tanto ser Grado 3?

7. Durante el plazo de adecuación de diez años para un sistema de seguridad de Grado 2 o 3, ¿hay que actualizar todo el sistema en alguno/s de los siguientes supuestos?:

8. En el mercado hay detectores con doble detector y dos zonas de alarma diferenciadas ¿se pueden considerar dos elementos diferentes aunque sea un único elemento?.

9. En una farmacia con servicio de 24 horas, ¿también está excluida la obligatoriedad de la instalación de medidas electrónicas?

10. De todas las preguntas respondidas, ¿van a editar un documento oficial o colgarlas en Segurpri?.

11. Si la CRA recibe sólo la señal de un sensor y avisa al propietario ¿puede éste llamar a las FCSE si sospecha que hay un intruso en su instalación?

12. ¿Puede la propiedad decidir si prescinde de sirena para la notificación? En ese caso ¿tiene que utilizar doble vía de comunicación aunque sea Grado 2?

13. Cuando en una instalación Grado 2 recibimos 2 alarmas de 2 detectores diferentes y una tercera del tamper de uno de ellos, a pesar de no ser 3 señales de elementos de detección diferentes, tal y como se indica en la verificación secuencial, ¿se consideraría como alarma confirmada al ser un tamper el que envía la tercera señal?

14. ¿Se debe emitir un certificado de formación para los empleados de la empresa?

15. ¿Quién determina el Grado de seguridad en establecimientos no obligados y que no vienen reflejados en las OM – por ejemplo compañías eléctricas o de comunicaciones?

16. Las instalaciones no obligadas no tienen que ir firmadas por el ingeniero de la empresa. ¿Es esto correcto?

17. Los mantenimientos remotos no son necesarios si se hace el mantenimiento anual presencial, ¿es eso correcto?

18. Si un sistema de CCTV forma parte del sistema de seguridad, ¿cómo afecta a estos sistemas el mantenimiento presencial y remoto?

19. Si tengo 5 edificios, en uno de ellos hay un vigilante que supervisa el vídeo y ve una acción delictiva
     o ¿Se debe dar de alta como CECON?
     o ¿Puede llamar a FCSE?

20. ¿Cuál es el tiempo mínimo en supervisión de comunicaciones?

21. En una instalación que tiene que ser Grado 2 según la norma ¿qué tipo de producto de CCTV hay que poner?

22. En el Reglamento se dice que las infraestructuras críticas tendrán que ser de Grado 4, por ejemplo una instalación de distribución eléctrica: ¿Un huerto solar es Grado 3 ó es Grado 4? ¿una depuradora es una infraestructura crítica

23. ¿Si se hace una modificación por cambios de estructura y la empresa instaladora que hace la modificación es diferente de la que hizo la instalación, hace falta pedir un nuevo certificado?

24. El 18 de Agosto, las instalaciones de Grado 2 y 3 que ya estaban conectados a CRA tienen que cumplir lo estipulado en el reglamento en cuanto a verificación, pero los establecimientos obligados que no estaban conectados hasta entonces, tienen dos años para poder realizar la conexión, De esa forma ¿si yo desconecto mis instalaciones (joyerías), tengo 2 años para poder adecuarme a los protocolos de verificación con CRA?

25. Tiene que haber verificación de los detectores sísmicos “si hay” en Grado 3. ¿Cómo la hago? ¿Y si sólo hay 1 sísmico?

26. Los técnicos tienen que formarse para poder trabajar en una empresa certificada para firmar.

27. ¿Hay algún formato del certificado de fin de instalación?

28. ¿Qué tratamiento tendrían los salones recreativos o bingos? ¿Son Grado 2 o 3?

29. En los sistemas de Grado 3, ¿Cuándo y cómo es necesario tener un registro de imágenes? Farmacias, loterías, etc.

30. ¿Tienen que tener grabación de imágenes las loterías, gasolineras, salas de bingo, etc.? en caso afirmativo, ¿tienen que tener verificación de video desde las receptoras?

31. ¿Donde se especifican las sanciones por incumplimiento de las normas? Para la empresa instaladora y para el cliente.

32. ¿Cómo definir el Grado de seguridad de una instalación?, ¿quién define los parámetros para las de Grado 3? ¿Sólo los instaladores con el estudio de seguridad o interviene la policía en algún proceso?

33. Diferencias a la hora de realizar una instalación Grado 2 respecto a una instalación Grado 3. Ejemplo: ¿Las cajas de empalme tienen que tener un tamper en el caso de Grado 3?

34. Según la ley, en las instalaciones de Grado 3 se deben proteger todas las puertas y ventanas como vías de posible acceso. ¿Quién define qué elementos proteger según los Grados, ¿el cliente o el instalador?

35. Si tenemos un supermercado con caja fuerte en la oficina, ¿puedo poner un sistema completo de elementos (central, detectores, sísmicos, doble transmisión,…) de grado 3 y otro sistema completo de grado 2 para el resto de la tienda?

36. En el caso de supermercados que ya tienen alarma, para no modificar más que lo que tenga que cumplir Grado 3, o sea, la zona de caja fuerte ¿Cuándo tenemos que considerar que un supermercado es Grado 3, si tiene la caja fuerte habitual y una línea de cajas?

37. Detectores Grado 3 ¿Necesitan tamper de pared?

38. En el artículo 15 sobre la desconexión de alarmas, se explica que en caso de desconexión obligada, hay diferencias entre el titular de la instalación y el usuario ¿qué diferencia hay?

39. En caso de que en una instalación Grado 2 ó 3, se estropee una fuente de alimentación que alimenta a varios detectores se enviará la alarma de varios elementos a la receptora, ¿habrá que avisar a la policía? ¿cómo se van a considerar estas alarmas?

40. Las instalaciones Grado 3 ¿dónde tienen que tener las cámaras de CCTV?, ¿en qué zonas?, ¿cuántas cámaras?

41. En una casa particular en la que se disponga de armero o de caja fuerte, ¿se ha de realizar una instalación de Grado 3?

42. Para gasolineras o joyerías hasta el 18 de agosto no es obligatorio estar conectado a CRA, está claro que todas las instalaciones que se hagan nuevas se conectarán, pero ¿qué pasa con el parque instalado? ¿Tienen 10 años para conectarse?

Búsqueda