Honeywell y BAM Techniek proporcionan al hospital Ziekenhuis Amstelland un entorno protegido y seguro.


El cliente
Ziekenhuis Amstelland es un hospital general que proporciona atención médica de alta calidad en un entorno agradable y cercano, principalmente para los residentes del municipio de Amstelveen y en especial a la comunidad judía. Tras el proyecto de nueva construcción a gran escala que tuvo lugar en 2009-2010 se llevó a cabo también la renovación del antiguo edificio durante 2011, gracias a lo cuál el Amstelveen Hospital se ha transformado en un hospital completamente nuevo. Durante esta gran reforma, se actualizaron y mejoraron con especial atención los sistemas de seguridad.

La situación
Aunque la seguridad con la que contaba el hospital era buena, la renovación y los edificios recién construidos crearon la necesidad de volver a evaluar el sistema de seguridad. Se han añadido más zonas para los tratamientos a corto plazo, para los pacientes ambulatorios y los tratamientos policlínicos. El número de quirófanos se amplió y se añadieron más camas para cuidados intensivos y monitorización cardiaca, también se creó una zona diseñada especialmente para urgencias graves. Como consecuencia, además de un área significativamente mayor cuya seguridad necesitaba afianzarse, se requerían soluciones de seguridad para gestionar el aumento del flujo diario de personas en el hospital. Por lo que la necesidad de un sistema de seguridad optimizado para proteger al personal, a los pacientes, los suministros y el equipo médico, se convirtió en un asunto de vital importancia.

Para el diseño del nuevo sistema de seguridad, el Amstelland Hospital contó con la experiencia de BAM Techniek, una empresa holandesa que gracias a sus años de experiencia y buen hacer se ha convertido en el instalador de sistemas de seguridad preferido del Amstelland Hospital. “El motivo de que hayamos escogido a BAM Techniek es en realidad muy sencillo: son muy buenos asesores e incluso tienen en cuenta requisitos que se puedan presentar en el futuro”, comenta Peter Karsman, Director de Operaciones de Instalaciones, Amstelland Hospital. “Por ejemplo, ya en 2003 equiparon todo el hospital con una infraestructura IP que simplificó la implantación de esta nueva solución de seguridad”.

En esta renovación a gran escala, la principal necesidad era la expansión del sistema de vídeovigilancia, así como el cambio a una solución de seguridad IP integrada, tanto para el interior de los edificios como para las instalaciones de los alrededores. La principal necesidad era registrar el tráfico entrante y proporcionar, de la forma más económica posible, dispositivos de monitorización de las zonas médicas y de almacenamiento del equipo médico de elevado coste, ya que en 2009 desapareció un monitor de rayos X valorado en 30.000 EUR.

La solución
A la hora de seleccionar al proveedor adecuado, se convocó un concurso público. “Existen muchos cambios en el mercado, la  tecnología evoluciona rápidamente y queríamos que nuestros clientes conocieran las diferencias de calidad de imagen”, comenta Arjan Kleuver, Gestor de proyectos en BAM Techniek. “Para ello, se probaron cámaras IP de diferentes proveedores in situ y durante varias semanas. El criterio principal para la selección del proveedor correcto fue la transición del día a la noche, aunque la relación calidad-precio también desempeñó un papel importante”.

Para la prueba, Honeywell apostó por los últimos modelos de su gama de productos EQUIP® IP, en concreto los modelos HD3MDIPX y HD4MDIPX. Estos minidomos IP, con función día/noche real y de alta definición, son aptos para su uso en interior y exterior y se han diseñado para proporcionar imágenes extremadamente nítidas con un consumo mínimo de ancho de banda. “Poco después de empezar las pruebas, se hizo patente que las cámaras Honeywell eran superiores en lo referente a la transición del día a la noche, ya que proporcionaban nítidas imágenes de alta calidad y superaban a sus competidores en cuanto a la relación calidadprecio”, concluyó Karsman.

"El motivo de que hayamos escogido a BAM Techniek es en realidad muy sencillo: son muy buenos asesores e incluso tienen en cuenta requisitos que se puedan presentar en el futuro"
Peter Karsman, Director de Operaciones de Instalaciones, Amstelland Hospital

Además de las 90 cámaras de Honeywell, se instalaron seis vídeograbadores IP Fusion IV con software FVMS. Este potente modelo admite hasta 32 cámaras IP. Una instalación con varios grabadores IP Fusion IV, tiene capacidad para soportar cientos de cámaras, lo que permite cumplir satisfactoriamente los requisitos de sistemas IP integrados para proteger grandes instalaciones , como es el caso del instalado en el Amstelland Hospital.

Para completar el sistema de seguridad, se tomó la decisión de instalar un software de identificación automática de matrículas (ANPR) que permite la monitorización y el registro de la matrícula de todos los coches que entren y salgan del edificio. Al registrar la hora de entrada junto con el número de matrícula del vehículo, se pueden gestionar los riesgos de seguridad potenciales gracias a las alertas y los avisos emitidos con antelación.

Las ventajas
Al instalar las cámaras de alta definición de Honeywell con función día/noche real, para interiores y exteriores, el software ANPR y los vídeograbadores IP Fusion IV con FVMS, el Amstelland Hospital cuenta hoy en día con una solución de vigilancia IP integrada y sólida. Este completo sistema IP rara vez se ve en los hospitales holandeses, donde los sistemas analógicos a menudo siguen estando en vigor, a pesar de las obvias ventajas que ofrece la tecnología IP en lo que respecta a ahorro de costes y facilidad de instalación y mantenimiento.

En el Amstelland Hospital el nuevo sistema IP ha traído consigo una importante mejora en lo que respecta a la eficacia. Gracias a la configuración de detección de movimiento preinstalada, las cámaras solo se activan para grabar cuando se produce el movimiento. Mediante el software de gestión de vídeo se puede precargar un mapa del centro donde se señale con exactitud la ubicación en la que se está produciendo el incidente. La solución de Honeywell mejora la seguridad y la calidad de la información que recibe el personal de recepción y seguridad.

Además, el software de gestión de vídeo hace posible predefinir una amplia variedad de derechos de usuario. Esta función es de crucial importancia en lo que respecta a la Ley de protección de datos personales y permite definir quién tiene derechos para ver o capturar datos en las grabaciones, que en última instancia son necesarios para protegerse frente a un uso ilegal de las imágenes y que garantizan la privacidad de empleados y pacientes.

Seleccionar cámaras de alta definición de Honeywell que requieran un ancho de banda mínimo también conlleva un ahorro económico considerable. Una calidad de imagen nítida y una transición fluida del registro del día a la noche garantizan la continuidad de una recopilación de datos fiable y una visión general correcta en todo momento.

En las semanas siguientes a la instalación de la solución de seguridad IP de Honeywell, el sistema demostró rápidamente su eficacia al detectar y evitar varios intentos de entradas no permitidas y al ayudar a resolver un robo.

“Existen muchos cambios en el mercado, la tecnología evoluciona rápidamente y queríamos que nuestros clientes conocieran las diferencias en la calidad de la imagen”.
Arjan Kleuver, Gestor de proyectos en BAM Techniek

Socio estratégico
BAM Techniek – Region Northwest es una empresa instaladora de gran renombre en los Países Bajos. Están especializados en diseño de seguridad, instalación y mantenimiento de edificios no residenciales de mediana y gran escala. Cuenta con varios certificados como, STEK, BORG y NCP Branddetectiebedrijf, que la autorizan para el desarrollo y la producción de programas de seguridad, estructuras específicas y dibujos técnicos dentro de todos los campos del sector de la seguridad en Holanda. También posee una amplia experiencia en las instalaciones IP. Entre algunos de sus clientes se incluyen organismos oficiales responsables de la protección contra incendios y de seguridad, salud, bienestar

Los productos

  • 78 x HD3MDIPX - Cámaras de interior de alta definición
  • 12 x HD4MDIPX - Cámaras de exterior de alta definición
  • 6 x HF4N1648B2T0A - Vídeograbadores IP Fusion con software FVMS
  • 1x HFVMS, Fusion Software de gestión de vídeo
  Honeywell y BAM Techniek proporcionan al hospital Ziekenhuis Amstelland un entorno protegido y seguro. (pdf)

Búsqueda