Systèmes d'urgence ou de protection contre le vol à main armée |
 |
Description et but
Un système d'urgence est utilisés comme moyen de base pour appeler à l'aide. Même s'ils sont habituellement utilisés dans les systèmes de détection d'intrusion pour les applications de protection contre le vol à main armée, les boutons d'urgence peuvent être utilisés pour plusieurs types de conditions critiques.
Dans un système de protection contre le vol à main armée, le bouton fait appel à une directive du centre de télésurveillance. Dans les systèmes d'alarme d'incendie, la station manuelle est un type de bouton d'urgence qui sert à demander l'intervention du service des incendies. De plus, elle fait appel à des directives locales en activant des appareils de notification.
Parce qu'un bouton d'urgence peut faire appel à des directives à distance et locales, il est idéal pour amorcer ce genre de directive. Ce document décrit brièvement certaines applications où un bouton d'urgence peut être utilisé.
Les boutons d'urgence peuvent être utilisés pour faire appel à des directives prédéterminées en réaction à un événement critique donné. Vous pouvez choisir d'afficher et faire un accusé de réception des événements critiques à partir du clavier du système, du centre de télésurveillance ou des deux.
Supposons l'installation d'un système d'urgence dans un laboratoire. Les produits entreposés dans un laboratoire peuvent être des acides, des gaz, ou des bio toxines. Plusieurs de ces produits sont classés Select Agents (agents et toxines biologiques dangereux) par le CDC (Center for Disease Control des États-Unis). Vous pouvez voir des exemples des directives de la OSHA relatives à la manutention, à l'entreposage et au nettoyage sur leur site Web à l'adresse www.osha.gov.

Pour chaque produit chimique, il y a une directive précise à propos de sa manutention, de son entreposage, de son nettoyage, de son extinction en cas de feu ou de son traitement médical. L'application d'une directive représente un défi car deux personnes sont impliquées : la personne qui découvre ou cause l'événement critique, et le superviseur qui fait appel localement à la directive. Les autres occupants de l'établissement ne devraient dépendre ni de la personnalité ni de l'humeur de ceux qui découvrent l'événement critique ou de ceux qui réagissent à cet événement.
Une notification locale appropriée est essentielle lors d'une situation d'urgence. Afin d'accélérer l'aide lors d'une situation d'urgence, la personne qui découvre ou cause un événement critique doit avertir les autres personnes dans l'immeuble ou le secteur à l'aide d'un système d'urgence. Dans un laboratoire ou un entrepôt, quand un bouton d'urgence particulier est enfoncé, le système active une notification particulière à la situation d'urgence. Cette notification particulière fait appel à une procédure particulière locale pour nettoyer ou réparer ce qui a causé la situation d'urgence.
De plus, une notification locale appropriée est essentielle lors d'une situation d'urgence. Il est très important que les services d'intervention soient préparés pour une situation d'urgence particulière. Les exigences en équipement et outils varient selon la nature de la situation d'urgence.
Où utiliser des systèmes d'urgence
Plusieurs types d'installations comprennent des systèmes d'urgence. Voici des exemples de ces établissements : les centres de paiement, les banques, les magasins de détail, les laboratoires, les pharmacies, et les centres de traitement publics.
|