Système de gestion de l'énergie

Description et but

Le système de gestion de l'énergie assure des pratiques intelligentes de gestion de l'énergie et fait économiser sur les coûts de chauffage et de climatisation d'un immeuble.

Il y a deux façons de l'intégrer dans un système de gestion de l'énergie : Système centralisé de gestion de l'énergie et Système distribué de gestion de l'énergie.

Figure 1 : Création d'un système de gestion de l'énergie

Ce document porte sur l'intégration du système d'intrusion, ou de contrôle à distance à un thermostat ou à un système de gestion de l'énergie nouveau ou existant afin d'optimiser ses fonctionnalités et augmenter de façon marquée les économies d'énergie. Les fonctionnalités et la configuration dépendent du panneau de contrôle utilisé.

Le concept de la gestion distribuée de l'énergie utilise des thermostats dans chaque pièce pour gérer toutes les fonctions de CVCA, les ventilateurs de chauffage, les conduits ou d'autres appareils de contrôle de l'air ambiant. Les câbles des thermostats partent des thermostats servant à contrôler des pièces ou des secteurs et se raccordent aux ventilateurs, aux volets de conduits ou aux appareils de CVCA. Habituellement, chaque thermostat est relié à son propre appareil de chauffage ou de climatisation.

En installant un bus V-Plex bus à l'emplacement du thermostat, vous pouvez utiliser le système d'intrusion pour détecter à distance la position des portes et des fenêtres, et transmettre leur état au thermostat. Le thermostat peut aussi recevoir l'état d'armement de la pièce ou du secteur.

En raccordant les sorties de relais du système de détection d'intrusion au thermostat, vous pouvez prendre des décisions d'économie. Celles-ci seront fondées sur l'état d'armement d'un secteur, l'état d'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre de la pièce, ainsi que sur la présence de personnes dans les pièces ou les secteurs. Ceci permet de réaliser d'importantes économies d'énergie et d'argent.

 

Raccordements et considérations

Le tableau suivant fait référence au dessin de la Figure 1. Si vous utilisez ce document en ligne, cliquez sur les liens dans le tableau plus bas pour voir plus d'information.

Article

No de modèle

Description

Options de montage

Notes

Cs

4939SN

Contact : à montage en surface

Visible sur le cadre de la porte ou de la fenêtre

Écart de 1,25 po

D

4101SN

Relais : Adressable avec entrée de zone

 

Module E/S

V

V-Plex

Bus de données V-PlexMC

 

Se raccorde sur des dispositifs adressables, des dispositifs d'entrée de zone et des module de relais.

Y

Genesis :
4506

2 fils, calibre 18, homologué pour l'incendie, non blindé

Utilisez le câble Genesis 1118 pour les applications autres que pour l'incendie

Ce numéro de pièce est un exemple. Pour les exigences de gainage, consultez les codes du bâtiment et les codes électriques locaux.

 

Regardez l'exemple d'une entreprise à plusieurs secteurs (Figure 2). Dans ce cas, nous avons une salle commune, un bureau de répartition, un bureau de directeur et un entrepôt.

Pensez qu'il y a des moments où tout l'immeuble est occupé, mais qu'il y a d'autres moments de la journée où certains secteurs seront inoccupés. Par exemple, une fois que tous les véhicules de service ont été remplis et sont sortis, l'entrepôt est inoccupé pendant que la salle commune et les bureaux le sont. En armant l'entrepôt et en permettant au système de s'éteindre ou de détourner la chaleur et la climatisation, le système prévient toutes les pertes - équipement et énergie gaspillée.

Figure 2 : Système typique de gestion de l'énergie

Le système d'intrusion peut détecter une présence dans une pièce et en avertir le système de gestion de l'énergie, lui permettant de faires les réglages ambiants appropriés.

L'armement d'un secteur est une très bonne indication qu'un secteur est inoccupé. Non seulement le système de gestion de l'énergie présume-t-il qu'un secteur est inoccupé, mais il peut aussi présumer qu'il n'y a aucune intention d'occuper cette pièce ou ce secteur, et choisi une meilleure règle d'économie d'énergie pour la pièce ou le secteur armé.

Pour faire encore plus d'économies, le système peut arrêter le chauffage ou la climatisation dans plusieurs secteurs, en se basant sur les portes ou les fenêtres ouvertes. Le système peut donc arrêter le chauffage ou la climatisation dans l'entrepôt si les portes de l'entrepôt sont ouvertes.

 
Solutions pour économiser l'énergie

Le système peut utiliser trois types d'état pour l'économie d'énergie :

  • L'état d'armement d'un secteur

  • L'état ouvert ou fermé de toutes les portes et fenêtres dans une pièce ou un secteur

  • L'état d'occupation d'une pièce ou d'un secteur

Quand une pièce ou un secteur est armé, vous pouvez établir des règles "Aucune intention de présence".

Quand une pièce ou un secteur est inoccupé, vous pouvez établir des règles "Inoccupé".

Quand une porte ou une fenêtre est ouverte, vous pouvez établir des règles de "Secteur non fermée".

L'appareil de chauffage fonctionne toute la nuit. Dans les entreprises, l'employé qui ferme à la fin de la journée n'est probablement pas aussi préoccupé par le coût mensuel de l'énergie que le directeur qui ouvre le matin. De même, le directeur d'une succursale n'est peut-être pas aussi préoccupé par les coûts de l'énergie que le chef des comptes créditeurs. Le système établit des règles automatiques pour assurer le rendement maximal de l'énergie et des réductions importantes sur la facture de l'énergie.

Dans certains cas, pendant que le climatiseur fonctionne, les portes sont maintenues ouvertes et les fenêtres sont aussi ouvertes. Tout en étant totalement inutile, cette habitude fait grimper énormément le coût de l'énergie. Le système peut arrêter la climatisation dans les pièces où les portes et les fenêtres sont ouvertes. Le système établit des pratiques silencieuses et intelligentes d'utilisation de l'énergie.